This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:N2HET 库

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684608/tms570ls3137-n2het-lib

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

只是想知道-之前曾讨论过 N2HET 库-这是否仍在考虑中?

谢谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我们有 NHET IDE、可用于配置和仿真 NHET、NHET IDE 是一种开始为高端计时器开发和调试代码的简单方法。

    HALCoGen 可用于为 PWM、捕捉和边缘检测生成代码。

    我还没有听说过开发 NHET 库的计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    以下是您可能不知道的一些线程:

    '什么是 HET?' 您想看吗???? [对于 N2HET 库]



    e2e.ti.com/.../1906143

    只是为了展示过去的几个线程。

    对此进行了相当多的讨论。

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John

    不、我们没有任何实施 NHET 库的计划。 NHET 是一款功能强大且灵活的定时器。 它可用于实现 I2C、UART、SPI、PWM、捕获、 边缘检测等 使用多个 API 来覆盖所有应用并不容易。 我们可以为客户的应用提供示例代码。