This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:I2C 引导加载程序

Guru**** 2592280 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/683876/ek-tm4c1294xl-i2c-boot-loader

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、我们的新项目设置了主板和 TI 板将通过 I2C 接口进行通信的设置。 主板将是主板、TI 将是从器件。 我能够让一个基本应用程序运行、一切正常。 现在、我正在查看一个在 TI 电路板上进行固件升级的选项、该选项将在将来用于现场升级。 由于这里的通信模式是 I2C,我正在查看要在引导加载程序上完成的更改以支持相同的模式。  TI 器件上是否有任何支持固件升级的主 I2C 示例代码? 如何为固件升级编写 I2C 主应用程序代码,我找不到任何文档。 请指导我进行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本文档为您提供了有关如何实现 I2C 引导加载程序的 TI 端的信息。 第3.3节标识了使用的自定义协议。 除非主板上的处理器也是 TM4C 器件、否则您需要使用该器件随附的工具和库来编写引导加载程序连接的主器件。
    www.ti.com/.../spmu301d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob。 这是一个很好的信息。 是否有任何可用的主驱动程序代码示例?
    此外、评估板上运行的默认引导加载程序代码是什么? 目前如何将引导加载程序刷写到评估板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有 I2C 主设备发送引导加载程序命令的示例。 (论坛上的某些用户可能有一些并将共享它。 我将更新您的主题行、以查看这是否有助于获得更多答复。) EK-TM4C1294XL 评估套件实际上具有一个板载 JTAG 控制器来对 TM4C1294器件进行编程、无需引导加载程序。 然而、TM4C1294有一个基于 ROM 的引导加载程序、此引导加载程序在复位时检查闪存中是否有一个有效的堆栈指针和复位矢量。 如果不存在、它将继续从 ROM 轮询中执行来自 UART、SSI、I2C、CAN、以太网、 或 USB。