This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:即使 FSM_WR_ENA 与5h 不同、也可以写入 EEPROM_CONFIG 寄存器。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679720/tms570lc4357-writting-to-eeprom_config-register-is-possible-even-with-fsm_wr_ena-different-from-5h

器件型号:TMS570LC4357

您好!

TRM 指出、FSM_WR_ENA 必须设置为5h 才能写入 FFF8 7200h 至 FFF8 72FFh 范围内的寄存器、但即使  FSM_WR_ENA 寄存器值与5h 不同、我仍可以写入具有 FFF8 72B8h 地址的 EEPROM_CONFIG (我已尝试所有可能的值)。 这是否意味着写入 EEPROM_CONFIG 不需要将 FSM_WR_ENA 设置为5h?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amira、

    这是一个错误。 EEPROM_CONFIG 寄存器中的 EWAIT 值用于定义组7中数据闪存的等待状态数。 无论 WR_ENA 是什么、都可以写入该位字段。

    所有其他寄存器(例如 FSM 扇区)只能在 WR_ENA=0x5时写入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    此致

    Amira