This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:LS0714 VBUS 周期

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685025/tms570ls0714-ls0714-vbus-cycles

器件型号:TMS570LS0714

您好 Champ、

TMS570具有很多时钟域、例如 :VCLK、VCLK2、VCLK4、VCLKA1、不同的外设将使用不同的时钟域。

CPU 通过外设总线(VBUSP)接口访问外设。

请问 VBUS 的时钟周期是多少?

具有不同 VBUS 时钟周期的不同外设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPU 使用 HCLK。 VCLK2用于 NHET 和 HTU、VCLK4用于 ECAP、ePWM 等、VCLKA 用于 DCAN、RTICLK 用于 RTI、VCLK 用于其他外设。 CPU 将使用这些 VCKx 来访问这些模块。