This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:DCAN BUSOFF 测试

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685046/ccs-tms570ls0714-dcan-busoff-test

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我今天通过将 CANH 和 CANL 短接来测试 TMS570中的自动总线打开功能、但我发现它不会进入 BUSOFF 状态。 错误和状态寄存器也没有通知 BUSOFF 状态。

但当仿真器访问 TMS570时,就发生了 BUSOFF。仿真器可以为 TMS570供电,但它不能为包括 CAN 收发器在内的其他电子元件供电。

我想知道如何测试 BUSOFF 函数以及何时会发生 BUSOFF? 我的方法是错误的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.确保 CAN 总线工作正常。 这些节点之间正在相互通信。
    2.用电线将 CAN_H 和 CAN_L 短接,CAN 应进入 BUSOFF 状态(错误计数达到>255)。
    3.拔下电线,CAN 通信将恢复