尊敬的 TI 社区成员:
我正在尝试在我的项目中实现 SNTP 协议、我通过互联网查看了该项目、并在该社区论坛中进行了搜索、因此我获得了 TI Resource Explorer 中提供 的示例代码 https://getCC3100_EK_TM4C1294XL_TI、后者在其中实现了 SNTP 协议。
因此、我尝试复制此代码的仅 SNTP 部分并测试代码我创建了一个单独的项目、在该项目中、我使用了 TI NDK 中的 TCP 协议、并包含在静态 IP 地址上运行电路板的 IP 协议。
首先,在建设过程中,我遇到了很多与项目相关的错误,所以我在寻求文档、社区和互联网的帮助后,一一一一一一一一步地解决了这些错误。 在纠正错误的过程中、我看到 SNTP 源文件与 simplelink 文件相互关联、因此链接到 http、无线 wifi 模块等各种其他协议
但我不想使用这些协议,我只想使用在 TCP/IP 上运行并与基于套接字的架构上的远程客户端通信的应用程序。 现在、在该应用中、我想再添加一个协议、也就是 SNTP。
因此,我想知道我应该如何继续,以及如何使 SNTP 协议在系统中运行。
此致
Piyush Pandey