This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:SysTick 的时钟源

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684874/tm4c123gh6pm-clock-source-for-the-systick

器件型号:TM4C123GH6PM

我想确定 SysTick 计时器的当前时钟源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Vikram Singh Bisht"]我想确定 SysTick 计时器的当前时钟源。[/quot]

    好的。    和... 您建议如何处理该任务?   有多种方法可以实现您的目标-您是否应该(更好)参与他们的发现和实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第138页记录了 SysTick 控制和状态寄存器。
    www.ti.com/.../tm4c123gh6pm.pdf
    它位于地址0xE000E010。 默认情况下、位2 = 1意味着系统时钟是源。 位2 = 0表示 PIOSC/4是源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我知道如果我没有通过 PLL 显式设置时钟频率、那么 MCU 的时钟频率为16MHz 内部振荡器。 对吧?