This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HET 作为 MibSPI 外部触发器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684191/tms570lc4357-het-as-mibspi-external-trigger

器件型号:TMS570LC4357

因此、有一个针对触发器从 NHET1到 Mibspi 的内部映射。  我能否将 NHET1[8]设置为边沿捕获、如果 NHET1[8]引脚/焊盘上存在低电平、它将以某种方式导致 MIBSPI 被触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nino、

    如果 MibSPI 使用 NHET1[8]作为触发源并且触发事件为低电平有效、NHET1[8]的低电平将触发 MibSPI 组传输。 如果设置了 OneShot、则传输仅执行一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 nHET1[8]信号是通过 NHET PWM 生成的、MibSPI 传输组将会发生。 由于 MibSPI 不能被外部触发、我希望使用 NHET 汇编代码来检查 N2HET[18]和设置/清除 N2HET[8]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编码一个新的 NHET 汇编代码以检查一个外部引脚并更新触发引脚绕过限制。