This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:RTC 电路

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684670/tm4c1294ncpdt-rtc-circuit

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好、先生、

我正在设计定制板。 我在这个领域是新的。 我对 TM4C1294NCPDT 中的 RTC 有疑问。 我参考了 spma056的 TM4C1294NCPDT 数据表和系统设计指南。 其中许多使用32.768kHz 晶体。 但在我们的数据表中、它们指定了两个方面、一个是使用晶体、另一个是使用振荡器。 使用晶体和振荡器之间的区别是什么? 您能不能提出建议。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过晶振、这意味着由微控制器驱动的无源双引脚组件。 它没有外部电源或接地连接。 通过振荡器、它们意味着具有电源、接地和时钟输出信号的3引脚组件。 任一器件都可能采用具有额外"无连接"引脚的封装。