This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS570LC4357:我能否在使用 FreeRTOS 创建 HALCoGen 项目时使用 RTI 模块

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684236/rtos-tms570lc4357-can-i-use-rti-module-when-i-create-halcogen-project-with-freertos

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我正在使用 tms570lc43x 控制器、需要配置 RTOS 和 RTI 模块并使用 HalCoGen 工具。

在邮件链中、我在 halcogen 中创建了 RTOS 项目、并从另一个项目中添加了 RTI 相关文件、并使用了 RTI_Compare1项目、但我没有收到通知和中断。

当我单独配置 RTI 模块时、它可以正常工作、但组合在一起时、它不能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    请参阅此帖子:

    e2e.ti.com/.../630913
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我有检查但无法正常工作、中断没有发生。  

    是否可以获得使用 FreeRTOS (TMS570LC4357ZWT_FREERTOSOS)和 RTI Compare1 (配置.HCG 文件)的 TMS570LC4357的示例演示代码? 我使用 Halcogen 生成驱动程序。

    谢谢