This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:SSI0 -在正常两线制模式下、是否仅 DAT0和 DAT1用于 Tx 和 Rx?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684549/rtos-tm4c1294ncpdt-ssi0---is-only-dat0-and-dat1-to-be-used-for-tx-and-rx-in-normal-two-wire-mode

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

PA4是 SSI0DAT0的引脚、出于某种原因、我已将其用于 UART3。 我可以针对 Tx 或 Rx 操作起诉 PA6吗?

如何在 Tivaware 中将引脚指定为 Tx 和 Rx。 我只能在 SSI0初始化中看到以下命令:

  GPIOPinConfigure (GPIO_PA4_SSI0XDAT0);

GPIOPinConfigure (GPIO_PA5_SSI0XDAT1);

GPIOPinConfigure (GPIO_PA6_SSI0XDAT2);

由于所有这些都是双向引脚、Tiva 如何知道哪一个是发送引脚、哪一个是接收引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在传统模式(标准 SPI 模式)下、SSInXDAT0始终为 TX、输出、SSInXDAT1始终为 RX、输入。 在双通道和四通道模式下、传输为半双工、引脚在 TX 操作上输出、在 RX 操作上输入。 PA6仅在四路模式下用作 SSI0XDAT2、无法替代 SSI0DAT0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的清晰回复。 这解决了我的问题。