This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470R1B1M:使用 SPI 线路作为 GIO

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1B1M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/684532/tms470r1b1m-using-spi-lines-as-gio

器件型号:TMS470R1B1M

我正在使用较旧的 TMS470器件之一(TMS470R1B1M)。 我已将 SPI1和 SPI2线配置为 GIO、并将它们用作输入。 当引脚未连接到任何器件时、它们看起来是悬空的。 当 SPI 引脚配置为 GIO 时、它们上没有内部上拉或下拉电阻器吗? 数据表似乎暗示了这一点、但我只是在寻找一些确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 SPI1或 SPI2引脚上没有内部拉电阻。 在表2中、如果"内部上拉/下拉"列为空白、则该引脚没有内部拉电阻。