This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:针对 MCAL 版本3.31.00的 EB 许可已过期

Guru**** 2569065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/680043/tms570lc4357-eb-license-for-mcal-version-3-31-00-is-expired

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的团队:

1.现在客户希望使用较旧的 EB 许可证打开较旧的 MCAL 版本(3.31.00)。 但许可证已过期、无法再为免费客户使用 MCAL 3.31.00。 因此、如果 客户希望使用较旧的 EB tresos 再次打开较旧的 MCAL 模块以查看配置、他们接下来应该怎么做?

2.客户希望使用脱机激活方法,因为他们的 PC 无法访问互联网,但他们发现 Elektrobit 客户门户对他们不开放。 是否有任何解决方法可帮助客户脱机激活 EB 软件? 非常感谢。

 

以下是客户提供的信息:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    1. MCAL 3.31.00已使用4年,最新的 MCAL 版本为5.40.00。 您的客户是否计划在其新项目中使用版本3.31.00? 或者版本3.31.00已在其产品中使用? 我们强烈建议他们对新项目使用最新版本(5.40.00版)。 MCAL 随附的 EB 配置工具仅用于评估。 评估期结束后、客户必须从 EB 购买许可证。
    2.我听说 EB 已更改了其针对"评估版免费许可证"的许可策略。 如果他们仍然支持脱机许可证、我不会这样做。 您能否与 EB 本地支持部门联系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回复。

    第二个问题,我们已经解决了。

    在登录页面中,我们不需要登录, 只需单击“Support (支持)”,如下所示为“OK (正常)”。 谢谢。