This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:如何为开发套件中未包含的 TM4C 器件创建 TI-RTOS 工程

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/683645/rtos-tm4c1294kcpdt-how-to-create-a-ti-rtos-project-for-tm4c-devices-not-in-dev-kits

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

我只能看到开发套件中使用的 TM4C 芯片的 TI-RTOS 项目模板。 在过去、我为 TM4C129XNCZAD 制作了项目、恰好在开发套件中使用。 我有以下选择:  

现在、我想为 TM4C1294KCPDT 创建一个项目、但没有这样的选项。 其他人发布了"SYS/BIOS"是一个可扩展类别、而不是"TI-RTOS 示例"的图像。

我找到的所有介绍性文档都通过构建现有项目来跳过此步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    建议的步骤是导入其中一个开发套件的项目并将其迁移到您的定制电路板/器件。  以下指南解释了如何将工程更改为其他器件: 将 TI-RTOS 工程迁移到其他器件。

    以下是 将 TI-RTOS 项目迁移到定制开发板的指南、供参考

    最棒的

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这感觉有点古怪、但应该足够了。

    原始问题是否有答案? 是否可以通过项目创建向导为非开发套件 TM4C 器件创建 TI-RTOS 项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不妨指出,"黑客"--但"成功"。 可能是"更专业-但要求额外的时间/努力"、然后是"失败!"

    有人想知道、(MIT 和 Amazon)许可的"FreeRTOS "是否可以(提供一些线索/机制) "实现 "您(公平)的愿望...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建一个项目让我感觉自己是个男人。

    您喜欢 FreeRTOS 和 IAR 吗? 我一直呆在 TI 生态系统中、因为它看起来更安全、并且有清晰的文档记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    无法通过项目创建向导为非开发套件 TM4C 器件创建 TI-RTOS 项目。

    希望这对您有所帮助、

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Peter Borenstein"]创建项目让我感觉自己像个男人。

    好极了!   保持我们的大门"敞开"和 "工作人员沐浴在激光中"会产生类似的感觉...

    [引用 user="Peter Borenstein"]您是否喜欢 FreeRTOS 和 IAR?

    IAR -不明确!   (投资者/关键客户要求"正确"(因此需要广泛的设备选择!)   我对 FreeRTOS 比较陌生-但有几位员工(在 RTOS 方面经验更丰富)对此给予高度评价...

    [引用用户="Peter Borenstein 的说法]我在...  生态系统、因为它看起来更安全且 有明确的文档记录。[/引述]

    此类索赔是否会与"清晰的供应商文档"相对应(两者均有)

    • 您的主题: “如何创建... 未包含在开发套件中的器件" (完全公平且可预测-但没有答案!)

    • 供应商 (不满意)的"已发布" 回复

    那么什么是 "安全" 和/或"清晰记录"?    

    通过 对庞大的 ARM 生态系统进行"基本"调查、还有"需要学习和获得大量资源"以及竞争(当然更广泛)的操作系统...   “一个,只有一个”——不是太多!