This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:PWM 引脚

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/682858/tm4c123gh6pm-pwm-pins

器件型号:TM4C123GH6PM

我使用 PWM 将 PB6作为输出、但除了引脚 PD0和 PB6、似乎没有其他引脚能够输出、也有某种原因

引脚 PB6和 PD0都输出当我只输出到 PB6时、在搜索一些答案后、我发现 PB6和 PD0都连接在一起、

为了与其他器件兼容、但我不确定在尝试 数据表中给定 PCTL 表的所有其他可能引脚后、为什么没有显示输出信号

除 PB6和 PD0之外还有其他引脚吗? 我还建议移除电阻器9和电阻器10、但不应至少移除另一个引脚

能够在无需移除这些电阻器的情况下进行输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Mar ]]在不需要移除这些电阻器的情况下、不应该至少有一个其他引脚能够输出? [/报价]

    真(真)真!    (  海报 的重复 论坛 ID 的冗余-荣誉/反思。)

    当然、从这些引脚获得 PWM 输出-"在 MCU 的"PWM 功能"列表中下降-并且"输出到接头引脚(在 LPAD 上) 肯定  可以接受!

    (此处)显示为(另一个)"CB1公共服务"(满足 "工作发布"状态)是 "所有(合法)候选 PWM 引脚:"列表

    请注意(彩色)亮点:只有列3中列出的那些引脚配备了"内置"PWM 功能。   (可对定时器引脚进行编程以提供"较小" 的 PWM 能力。)

    海报必须仔细比较/对比" 他/她选择的 PIN以确保与此 "定义/调节 "图表"匹配"。

    另请注意、最左侧的列显示了此类支持 PWM 的引脚通常(但不是始终)划分为 单个 PWM 模块。  (有两个此类模块-表示为 M0和 M1。)  某些引脚(尽管只有少数引脚)具有"双重公民身份"-可以驻留在"任一"PWM 模块中。   (但一次只有"有效"-在一个模块中...)  PD0、PD1、PF2是(部分)-但不是全部-这种"双"引脚。

    ***返回到海报的细节-必须是“ 一个或多个必需的, “设置/配置”。 功能"缺失"-应用不当。   (他们是-相当详细)  请注意、"主管调查员"在海报上发现使用 了"数据表上的 PCTL 表"-(可能)表明海报使用了(可怕的)"DRM"-因此他的"失败的计划"-不幸的是-"期待!"   海报的无电"助手 Crüe "-没有任何要分析的代码提取-仅保留  此建议选项-海报:

    • 从(假定) DRM 迁移到更现代、更高效、获得结果且久经考验 的"API"
    • 如果仍然"有问题"-即使在查阅了许多代码示例之后也是如此(在:tware\examples\Peripherals\PWM 中找到)... 和... 宝贵的"驱动程序库用户指南"(找到的软件\文档\)-海报随后建议: 在此处发布他们的代码-以确保 "许多人可能会评论"-( 甚至)建议...

    请注意、(几个) API 中包含的 PWM 参数是"不寻常"、并且需要(持续)"高度关注"。   再次- DL 用户指南(之前指定的)提供了严格的详细信息。   (即使是"手持式"-我被告知...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    我的假设是正确的、我的代码是错误的、并且可以在其他引脚上输出、
    我现在有其他引脚可以工作、
    现在、我对天气或是否应该移除电阻器 R9和 R10感到困惑、我听说如果不这么做、可能会导致一些引脚短路(使用 PWM)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “绝对”不应该有问题!   删除那些耐心等待(可能)无法修复的输出争用的"鼠疫-抗议者"!

    过去3-4天-我介绍了(我们公司认可的"取药和 Tombstone "方法-甚至是由我们的几家"巨头"公司进行(现在)-咨询客户。   (像我们这样的人——不能理解——也不能接受——这一已知问题是如何被允许的——可以停留这么长时间!    (简单的包会修复-实际上是"可能会"寻求过去"兼容性的一两个人的不便"。  真遗憾!

    如果您单击我的论坛 ID -并滚动浏览"最近帖子"-您应该快速找到描述我们批准的"钓鱼鼠疫-抗议者"方法的帖子 、同时"突出显示该板已"恢复正常/习惯"的事实 (即没有不必要的惊喜- lurks!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    这解决了我的问题、
    我尝试查找您提到的帖子、我对该网络不太熟悉、
    我找不到它、但没问题、我相信我能够在没有电阻器的情况下去除水
    需要分步指南。
    如果能仔细检查一下我没有遗漏任何详细信息来找到该帖子、那会更好。
    如果能熟悉这个网站、了解如何查找他人的帖子、那就很值得了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否遵循我的指示、"对我的论坛 ID 进行了鼠标悬停"并遵循 了"最近发布的帖子"尚不清楚。

    如果您(简单地)"拉电阻器"、则没有明显的迹象表明已经执行了这样的"矫正手术"!     这是 更深刻的思想 “Tombstone 进程”的“没有太微妙的价值”!   (哪种"粘接焊料"(一个和一个)电阻器连接到其原始焊盘-将电阻器垂直放置在 PCB 上(垂直)-仅焊接电阻器的一端。   (即与"墓碑"非常相似。)

    这提供了"可立即识别的证据"- 此"经处理的 LPAD "-现在符合 "正常/习惯"董事会标准-并且(几乎)某些"死亡(故意)输出争用"-已被阻止

    您应该-和这里的很多一样-使用"多个"LPad ... 时间上, 那些错过或遗忘的“鼠疫——鬼” ,必 “痛楚!”   墓碑板避开了(非常)高(由供应商雕刻)的悬崖...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    很高兴我得到了这样的照顾。
    这解决了我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "希望"、"被照顾"是(代码)的" Tombstoned!"    "在路上"-记忆暗暗暗暗-" 墓碑" (每天提醒)这种需要-同时保持(固定)板的安全!