This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:MCAL 问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/683891/tms570ls0714-mcal-question

器件型号:TMS570LS0714

您好、香榭丽舍

我知道 TMS570 MCAL 可以支持 AUTOSAR V4.0.3。

我们的 MCAL 是否支持  AUTOSAR 版本是 V3.2.2? 如果客户 AUTOSAR 版本为3.2.2,如何支持此案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huihuang、

    我们的 MCAL 始终仅支持 AUTOSAR 4.0.3、不支持任何其他版本。