This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:RM42边界扫描问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677687/rm42l432-rm42-boundary-scan-problem

器件型号:RM42L432

您好!

我正在对具有 RM42L432 CPU 的电路板进行边界扫描测试。

现在、我注意到、如果我尝试通过边界扫描来驱动引脚97、则会驱动引脚98。
BSDL 文件中是否存在导致此问题的错误?

您是否可以让某人检查 BSDL、或者是否有任何有关扫描链(尤其是边界扫描寄存器分配)的信息可用?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、

    在提供答案之前、我需要检查一下这个问题。 我将进一步对此进行检查、然后再与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    是否有此更新?

    谢谢、
    Tom