This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:内部引脚和#39;电路原理图和#39;当 C3配置为 N2HET1[29]时、用于焊球 C3/A3

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/683314/tms570lc4357-internal-pin-schematic-for-balls-c3-a3-when-c3-is-configured-as-n2het1-29

器件型号:TMS570LC4357

在阅读数据表/参考手册时、A3似乎是"硬" N2HET1[29]、C3是"次级端子"、此信号在此处也可用、大概在配置时也可用。  在我们的设计中、A3连接到输入电路、其目的是可以读取它、并且它上面会有逻辑电平0或1 (3.3V)。  C3被连接至输出电路、目的是能够将这个引脚设定为一个逻辑电平0或者1 (3.3V)。  我的问题是如何将这些引脚内部连接到器件。  有人可以提供图表吗?  如果 C3被配置为 N2HET1[29]输出、而 A3被配置为由输入多路复用器读取、那么我是否可以将 C3配置为 N2HET1[29]输出引脚并使其运行而不会干扰 A3 (在某些情况下、我不需要读取 A3)?

我知道我可以将 C3配置为 MIBSPI3NCS[3] GPIO、并避免整个问题、但我们需要将其配置为 N2HET1[29]有令人信服的原因。   

注意:在这些条件下、我们将 N2HET1[29]纯粹用作 GIO。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您的配置是否有任何问题? 您可以使用 C3作为输出、使用 A3作为输入、我为您绘制了一个简单的图:

    PINMMR96被用来选择输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看!  我怀疑是这样的、但希望它有所不同。  我只想在 C3上驱动、而不想在 A3上驱动。  我们必须对设计进行修改。

    再次感谢。