Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 您好!
我在这里创建一个新主题、因为以下 E2E 一周内没有响应。
e2e.ti.com/.../2508776
我们是否需要在从模式下使用 MibSPI 的 CS 线路以不同大小和不同组进行读取/写入?
在我们的应用中、RM48L952仅用作 SPI 从器件3引脚(无 CS)。
我们想知道应该采取哪些措施来实现这一目标
在从模式下实现具有不同数据大小的 SPI 读取/写入?
我认为、在主模式下、如果我们使用不同的大小、我们可以进行读取/写入
更改组、但在本例中、我们无法启动通信
即使我们更改了组(组0除外)。CSHOLD 位设置为1。
我们正在 LaunchPad 上尝试此操作。
在 E2E 下方提到、在 MIBSPI 从模式下、CS 线路用于指定传输组、
那么、是否必须使用 CS 线路以不同大小和不同组进行读取/写入?
e2e.ti.com/.../1012758
请告诉我、我们是否需要 CS 来实现这一点?
此致
巴杜语