This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:硬件问题_XDS110

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/683486/tm4c1294ncpdt-hardware-issue_xds110

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST

*此主题来自:"* IWR1443BOOST:如何编写 XDS110固件" https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/658879/2422474

您好!

我能否为客户电路板提供调试指南?

我的客户将 TM4C1294NCPDTI3作为 XDS110等效器件放在其电路板上。

他们生产了两次板:
 第一批:所有板都很好。
 -第二批次:生产8个、测试3个、失败3个(全部)。

问题描述:
Xdsdfu.exe 失败。 示例屏幕截图如下所示。

当第一和第二个作品进行比较时:
 -不相同:装置。
 -相同:电路板设计、元件型号

也就是说、上次成功对 XDS110固件进行编程(但这次)。

我要求尝试"交叉检查"、在 Good 和 NG 板之间更换 TM4C 组件、以将问题与 TM4C、焊料和其他组件隔离。

如果您有其他想法、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非它们具有到 TM4C1294的外部 JTAG 访问权限、否则交换器件是找出电路板和器件之间问题的最佳方法。 (请注意、XDS110中未使用 TM4C1294NCPDT。)