This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:SD 卡接口

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/683492/ccs-tms570ls0432-sd-card-interfacing

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-TMS57004HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我们将 SD 卡(SanDisk 8GB microSDHC 卡)连接到 TMS570LS0432 MCU (LaunchXL-TMS57004)。 SPI2引脚。 下面随附了该代码。 我们正面临以下问题:

1) 1)我们能够在 HALCoGen 中生成的最小波特率为350kHz。 我们尝试生成250kHz、建议以较低的波特率启动 SD 卡初始化。 但是、我们无法将波特率降至350kHz 以下。

2) 2)在为 SPI 通信发送 CMD0命令后、响应持续为0。 它应该在发送 CMD0命令时显示1。

3) 3)您能否为我们可以构建的 SD 卡接口提供一个示例 SPI 代码?  我们已经在 e2e 论坛上完成了几个主题、但我们无法让它们正常工作。

此致、

Kartik

e2e.ti.com/.../2555.code101.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经编写了一个操作方法、使 Hercules 与 SD 卡通信:

    也许它对您有所帮助?