This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:CCS/TMS570LS1224

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/682643/ccs-tms570ls1224-ccs-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我之所以与您联系、是因为我正在与 Hercules TMS570LS12x 一起从事大学研究项目
LaunchPad 开发套件。 我一直在阅读用户指南和
数据表、但未找到任何编码示例。

我想知道您能否举一些编码示例、以了解我应该进行整合
以开始编程、同时提供包含 HDK 函数及其使用的库列表。

非常感谢您的观看。  
此致、
伊凡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    请使用 HALCoGen 生成驱动程序、并使用 HALCoGen 提供的示例代码:

    1.下载 HALCoGen 的链接:

    2.如何在 HALCoGen 中找到示例代码:

     HALCoGen GUI -->帮助-->帮助主题或示例

       

    链接至 HalCoGen 教程视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、

    非常感谢您的快速回复。 我需要知道您是否有 HDK TMS570LS12x 的用户指南或入门程序员指南、因为由于示例的高级编程、我很难学习。 我一直在寻找微控制器编程库及其说明、但我没有找到任何内容。

    另外还有一个解释性视频或手册、说明如何将 Code compose studio 与其命令一起使用以进行编译、因为我发现的教程没有指向该主题。

    给您带来的不便、我深表歉意、

    此致、

    伊凡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    让我开始的是 TI 为 Hercules 发布的 YouTube 视频。

    这是一款很好的入门产品: https://youtu.be/tsVmpH6Pm2U