This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC43x 电流测量

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677603/tms570lc4357-tms570lc43x-current-measurement

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDTENERGYTRACE

您好!

我在某处看到有一个分流电阻器和一个差分放大器来测量微控制器的电流消耗。 但是、我不知道这是不是真的、因为我找到的原理图不适用于此 LaunchPad 板。 有人知道哪个输出具有该信号吗?

谢谢、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    给我带来的不便、我深表歉意。 我找到了分流电阻器和放大器:它们位于 processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_570LC43_RM57L_SCHEMATICS.pdf 的第11页

    其中的输出为 Hercules iCore/15.1B。 问题是我在 launchpad 上找不到它;它是哪个引脚?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    我认为 Launchpad 不包含此功能。 欢迎大家查看 Launchpad 相关 wiki 上的原理图、敬请相信。 可通过以下链接下载原理图: processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2-570LC43
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    在原理图中、U6是一个差分放大器、其输入电压是分流电阻器上的压降、该电阻器与1.2V 稳压器输出串联。 问题是、我不知道放大器连接到哪个引脚;它显示 为 Hercules _iCore/15.1B。

    谢谢、

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     了解 U7A (TM4C129ENCPDT)的引脚15。

    -Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到它已连接到调试 uC。

    现在、是否可以使用 JTAG 调试探针或类似的探针来测量电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此调试器 www.ti.com/.../TMDSEMU200-U 是否 适用于电流消耗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它链接到调试器、因为它应该与 CCS EnergyTrace 配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 Energytrace 应该只能与 MSP430/2配合使用、不能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 但我无法用其他原因来解释 TI 进行与 MSP432 LaunchPad 类似配置的原因...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederico、

    正确的是、Energytrace 不能与 Hercules 配合使用。 我将回顾原理图中的这一行内容、看看我是否能够确定其用于 TMS570 Launchpad 的用途。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    我仔细观察了信号、也不知道其目的。 我想推测、它与另一个器件上某种电源监控功能用作基准有关。 也许人们希望电源监控功能能在一天之内可用。

    我唯一可以推荐的是电路板布局和远程信息处理文件、以便找到可以通过内联跳线接入电源的位置、从而直接测量电流。 例如、您是否可以钳制稳压器输出的引脚并通过外部电源提供电压? 这将使您能够更好地访问电压和电流测量。 在对电路板进行这种类型的修改时、我会非常小心地对待 PG 条件和定序。 您还可以考虑添加跳线来测量电源引脚上的输出、方法是提起引脚并添加蓝色的导线模块以进行访问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的回答。 我想我将进入电源并从那里进行测量。

    谢谢、
    费德里科