This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1225:FlexRay 协议修订兼容性。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/682993/tms570ls1225-flexray-protocol-revision-compatibility

器件型号:TMS570LS1225

大家好、  
目前、我们选择了微控制器 TMS570LS1225CPGEQQ1。
此微控制器支持 FlexRay 协议规范 v2.1。
我们选择了 Flexray 收发器 TJA1083GTT。 此 IC 支持 FlexRay 协议规范 V3.0.1。
此 IC 是否兼容 TMS570LS1225CPGEQQ1 <=> TJA1083GTT ?

此致、
S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将 TJA1083G 与 TMS570LS1225器件配合使用。 Flexray V3.01向后兼容。 V3.0.1还有一个特性:允许将来自不同节点的信号放置到静态时隙。