This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Stellaris IN 电路调试接口在 Windows 10计算机上不稳定

Guru**** 2563540 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/682407/ek-tm4c1294xl-stellaris-in-circuit-debug-interface-erratic-with-windows-10-computer

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

我已经为 Stellaris 调试接口安装了驱动程序。 我发现我的 Windows 10 PC

有时根本无法识别此 COM 端口、并将 USB 设备标记为未知。

我尝试卸载并重新安装 Stellaris 驱动程序、禁用 Windows 10签名、

重新启动计算机、重新设置 USB 集线器等 似乎没有任何解决问题的方法。 JTAG

我在 Windows 7机器上使用的编程器工作正常。 我插入了另一个 JTAG 编程器

我的 Windows 10计算机中。 不工作。 然后、我将常用的 JTAG 编程器插回和

然后 Stellaris VSP 出现在器件管理器中。

上次出现此问题时、我更改了 EK。 这似乎解决了这个问题。 带来的一些东西

在新的 EK 中似乎有所帮助。 这是什么? 我需要始终提供 JTAG 编程器。 我想败了

在处理这个问题的工作中有很多时间。

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想补充一点、当我在应用中使用 USB 接口时、这个问题会出现。 如果我使用不同的接口、我看不到它。
    是否有内置 USB 补丁的 Tiva 驱动程序版本? 如果没有、我应该将 USB 驱动程序补丁应用到什么?

    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感受您的痛苦-了解"Win10"已向许多人证明具有挑战性(在此处与设备/驱动器结合使用时)。

    您是否使用了位于此论坛页面顶部的"论坛搜索框"以及 关键字"Windows 10"、这一点尚不清楚。   有些-但并非所有海报-"已报告成功。"

    您是否考虑过"PRO" JTAG/SWD 探针-特别是来自 IAR 和 Keil 的探针?    虽然成本更高-这些产品具有"远超"的历史 -而且 Segger 的"J-Link"可以获得大量的"教育折扣"(甚至对那些"不在"描述的范围内")、这似乎是一种"合理"的替代方案。    

    请注意、这些"Pro JTAG/SWD 探头"适用于(大多数)所有基于 ARM 的 MCU (来自许多供应商)、因此、"如您报告的那样解决此类问题"的动机可能更大。   我必须告知:Fire/i (Still)"仅购买装有 Win7的 PC " (戴尔是这样的"适应"供应商)-因为我们的一些法律/财务/工程计划仅在 MS 的"过去的制度"下执行或更可靠的操作。

    请注意、"无福利/奖励"源自公司/我的认可。   在多个并排比较中、我们发现"PRO JTAG/SWD 探头"非常出色...   

    请注意、J-Link 存在许多"非法副本"-公司/我是"不知道有任何副本"-出售的探头-此处...   这是“告诉”——是不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    您可以尝试应用两组驱动程序。 第一组是针对 USB 示例、这些示例使用 CDC 等方面进行正确枚举(除了当前 TivaWare 版本中存在问题的复合示例)、可从 http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/exports/SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip 下载

    另一组可能对您有用的驱动程序是 ICDI 驱动程序、它专门用于枚举的 ICDI 端口、可从 http://www.ti.com/tool/stellaris_icdi_drivers 下载这些驱动程序

    请尝试安装这些组件、并查看是否可以解决您的问题。 您必须手动安装它们、以便自己搜索它们、而不是让 Windows 尝试查找它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫
    我安装了当前的 Stellaris icidi 驱动程序。

    我应该将 Tiva USB 驱动程序补丁应用于什么? 请说明。

    CB1_MOBIT-我有一个标准的10引脚 ARM JTAG 连接器、该连接器是从 DigiKey 购买的、
    它是 Samtec 部件 FFSD-05-S-06.-01-N 我找不到10引脚- 10引脚适配器
    连接器、因此 JTAG 电缆的一端焊接在试验电路板上。 该部件是否良好
    足够了?

    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉-您写道您有一个"标准10引脚 ARM JTAG 连接器-但"找不到10引脚- 10引脚适配器"。    那么、这种10引脚至10引脚适配器的意图是什么-(逃避员工和我自己的要求。)

    我建议您对 Segger "J-Link" JTAG/SWD 探针进行调查、以取代供应商提供的产品、这些产品看起来似乎(有点(原谅)"Snakebug"、尤其是在 Win10正在使用时。

    我的公司使用(实际)标准"ARM 20引脚(0.100"间距)至10引脚(0.05英寸间距)适配器"、该适配器工作良好、同时节省大量布板空间。

    我将您转至论坛的搜索框-因为有(许多)个实例、"客户-用户在 Win 10下面临挑战"、但几 个报告 称"客户成功!"    也许这种成功会影响到您-但 您必须作出这种努力。

    没有这样的(长期) Win 10问题(同样)困扰 Segger "J-Link!"   这里的前面部分列出了多种(其他)优势-这种 PRO JTAG/SWD 探针提供了...  (或者-您可以"士兵打开...")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1-
    PCB 具有与标准 ARM JTAG 不同的10引脚连接器。 我检查了器件型号
    在我购买它之前在论坛上进行。 Keil 网站也列出了 Samtec 器件。 我将搜索窗口10
    SEGGER 探针提供的所有信息。

    谢谢、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏离任何标准-减去"伟大和良好的理由"-可能没有任何意义!

    请务必"首先认真考虑"供应商的建议-如果失败、我才会调查(增强的、但不在外部)替代方案。  

    尽管-供应商希望获取 "所有 BIZ "-当基础知识(JTAG 成功)未得到满足时-确实证明 了(其他-尤其是其他成功)方法是合理的!    (即,即使是船员“Bob”也同意... 风暴期间的任何港口(甚至是外国港口)!)    (其中、Storm 注册为、"很简单、无法管理 JTAG...")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    [引用 USER="Priya Nadathur70">我将 Tiva USB 驱动程序补丁应用于什么? 请说明。
    [/报价]

    这些端口应用于器件管理器中显示的非 ICDI USB 端口、例如虚拟 COM 端口(即 CDC)、大容量器件等 另一种方法是将其应用于任何因器件上运行的应用代码而从 TM4C 进行枚举的 USB 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、问题在今天再次出现。 自从上次出现问题以来、我在笔记本电脑上安装了 Windows 更新。 我将检查更新、每天关闭并启动。 看一下笔记本电脑的设置、我似乎无法安排每天自动重新启动。 此更新后、如果 USB 端口发生更改、问题似乎就会消失。 如果再次发生、我将运行 TI 示例并应用补丁。 至于其他解决办法,现在没有任何认真考虑的。

    谢谢、
    Priya