This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129x 上的 USB 和 EPI

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/682740/usb-and-epi-on-the-tm4c129x

是否有 TM4C129x 器件允许同时使用外部外设接口和 USB? 当我尝试配置这样的布置时、引脚复用实用程序将不允许它。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您是否需要使用 ULPI USB PHY 来支持 USB 高速模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我不需要支持高速

    USB 上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我想您当时可能有一个开放选项。 之前的这一主题讨论 USB+EPI、并提到可以通过 EPI 来支持全速 USB、而不是高速 USB: e2e.ti.com/.../1190578

    请查看该线程中的详细信息是否适用于您的用例、如果适用、则您应该能够通过 PinMux 支持这两个接口。 我没有处理使用这两种方法的应用、但如果您在 PinMux 配置方面遇到难题、请告诉我并分享您所处的位置和冲突所在的位置、然后我可以在那里为您提供帮助。