This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:CCS 中的多个 Launchpad

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/683117/ccs-rm46l852-multiple-launchpads-in-ccs

器件型号:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

您好! :-)

我正在尝试让2个 Launchpad 在 Code Composer Studio 中运行。 我已经使用了您的教程来了解如何实现这一目标。 我在目标配置中声明了第二个 LaunchPad。

一个会话始终平稳运行、但另一个会话不起作用。 我认为 CCS 甚至不会将程序加载到 MCU 中。

还有其他选择吗、我应该尝试一下吗?

此致、

Kubiks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kubiks、您好!

    感谢您使用我们的 LaunchPad。 您可以从 CCS 论坛获得有用的建议:
    e2e.ti.com/.../