This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:来自 ePWM 故障的 ADC 触发

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/677164/tms570ls0714-adc-trigger-from-epwm-fail

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你(们)好

在 TMS570LS0714中、它描述了 ADC 可以由 ePWM 触发、我尝试在 HALCoGen 中设置它、但它不起作用、下面是我的设置、我错过了什么?

或者是否有任何可用的示例代码? 欢迎使用任何 ePWM 触发源或任何 ADC 通道。

以下是我的 HALCoGen 设置: