This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/EK-TM4C1294XL:使用 USB 大容量存储器 um TM4C1294进行固件更新

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/682878/compiler-ek-tm4c1294xl-making-firmware-update-with-usb-mass-storage-um-tm4c1294

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:SW-TM4C

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

可以吗?请告诉我是否可以使用 USB 控制器更新 tm4c1294xl 中的固件。

此致、

Pras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本人/其他人对您 的"USB 控制器"的含义不确定。

    如果您在寻求有关 MCU USB 功能的可靠指导、我将列出以下内容:

    • SW-TM4C_BOOTLDR-UG.2.1.4  这是一个76页的供应商文档-标题和注释-介绍了 MCU 在引导加载程序下的运行情况。

    • 在该文档中、  

    "Texas InstrumentsRegisteredTivaRegistered引导加载程序是一小段代码,可以在 闪存开始时进行编程,以用作应用加载 程序,并为在基于 Tiva ARMRegisteredCortexTm-M4的微控制器上运行的应用程序提供更新机制。  引导加载程序可以构建为使用 UART、SSI、I2C、CAN、以太网 或 USB 端口来更新微控制器上的代码。"

    和"对于 USB DFU、更新通过标准器件固件升级(DFU)类执行。"

    如果您的意图是、"通过 USB 更新 MCU 中的固件-然后此处显示的数据-强烈建议这样做!    正如你所要求的!