This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:如何生成高分辨率 PWM 信号?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/681600/ccs-tms570ls3137-how-to-generate-high-resolution-pwm-signal

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我想生成两个 PWM 信号、分别为10kHz + 50Hz 和10kHz - 50Hz。 但我不知道我应该怎么做。  

为了提高分辨率、我应该减少"循环时间"、但当我将其设置为非常小的值时、它将不再工作。 请告诉我我应该怎么做?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、

    可以在 Halcogen 中配置简单的 PWM 信号。 您能否上传您的 Halcogen HCG 和 DIL 项目文件、以便我们了解您如何设置 TI? 如果您不使用 Halcogen、您能否上传 HET 配置和程序代码以便我们了解一下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chuck 的关注和快速响应。

    生成 PWM 信号非常简单、但其分辨率对于我的应用而言太低。 我不知道如何正确设置"循环时间"。 如何知道 NHET 的指令计数?

    以下是我的 HALCoGen 配置: