This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:数据表(和 HalCoGen)不一致?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/681310/rm57l843-inconsistency-in-datasheet-and-halcogen

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你(们)好  

参考文献:

* SPNS215C–2014年2月–2016年6月修订版

* HalCoGen 4.07.00。

我目前正在使用源代码验证项目的引脚分配、每次通过一个引脚运行。

我想知道 文档(和 HalCoGen)中是否有一些不一致之处、或者这可能只是我吗?

作为示例、我将查看引脚 B8 (和 M2)

在第4.1节中、ZWT BGA 封装球状引脚映射(337端子栅格阵列)、  引脚 M2被列为 GIOB[0] 、 引脚 B8被列为保留  

表 4-28. 输入复用 引脚 B8被列为 GIOB[0]的一个替代引脚、缺省引脚为 M2

1、为什么引脚 B8列为保留? 它不应该像"Alt GIOB[0]"?

2.文档中没有列出引脚 B8。我本以为它会列在表中,如 4.2.1.8通用输入/输出(GIO)中列出的 M2 。
例如、引脚端子说明、如 M2。

3. 在 HalCoGen ->引脚复用中、列出了 B8、但未列出 M2? 它不应该是 M2?

/Mads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.我觉得我得到了这个。 M2不复用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    麦德斯

    正确的原因是未列出 M2的原因是它未进行多路复用。 B8在球栅图中列为保留、因为它仅列出默认球/引脚功能、而不是多路复用选项。 因此、默认情况下、B8被保留、除非使用 IOMM 模块为 GIOB[0]选择了替代位置。