This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:HalCoGen 和 RM57L843

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/681848/rm57l843-halcogen-and-rm57l843

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

只是想知道...

在 HalCoGen 中、对于其他 TI 安全 MCU、有一个"Safety init"选项卡。

RM57L843不存在此选项卡? 这是为什么?

或者、您的设计初衷可能是为此 MCU 使用 SafeTI Hercules 诊断库或手动编写测试代码?

我希望有人能帮我解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christiansen、

    我们建议客户为 RM57和 TMS570LC43x 器件使用安全库。