This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:将 TDC7200evm 与 Hercules RM57Lx 连接

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/681958/tdc7200evm-interfacing-tdc7200evm-with-the-hercules-rm57lx

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件: TDC7200

是否有人可以为使用 RM57Lx 对 TDC7200evm 进行编程指明正确的方向? 我不熟悉该平台、如果可能的话、我不知道如何对其进行编程。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    您使用的是 Hercules LaunchPad 而不是 TDC7200EVM 设计用于的 MSP430 Launchpad、是否有特殊原因?

    TI 目前没有用于 Hercules 微控制器与 TDC7200连接的参考软件。 您可以使用 MSP430固件(TDC7200EVM GUI 安装随附源代码)作为程序与 TDC7200通信并进行测量的通用结构的基础、但必须为 Hercules 系统单独构建。

    与 TDC7200的通信是通过 SPI 完成的、我相信 SPI 具有使用 Hercules 器件的库和示例代码。

    此致、