This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:连接到目标时出错

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/681116/ccs-ek-tm4c1294xl-error-connecting-to-the-target

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

环境:

所有计算机上的 CCS 7.4

操作系统:Windows 10和 Linux 64

第二天、我尝试在成功构建项目(基于 RTOS)后将其加载到 EK-TM4C1294XL 板上、没有任何问题、但我收到错误消息、指出 CCS 无法连接到目标。 我现在已经尝试加载此项目、http 获取 RTOS 示例、闪烁的非 RTOS 示例以及其他过去正常工作的 RTOS 项目、但现在它们都给出了相同的错误。 我已经在 Windows 10和 Linux 上的3台不同机器上完成了这一操作。 电缆连接到调试端口、我已关闭电路板、我已切换电缆。 我还尝试删除目标配置文件、并在所有项目的 Properties > General 中指定 Stellaris 在线调试接口、生成一个新的配置文件。 如果我尝试为 EK-TM4C123GH6PM 加载示例、则不会发生此问题。 我有损。 我已经尝试提供我能想到的所有信息、但如果我遗漏任何信息、请随时提出。

编辑:我让一位同事将主要项目加载到他的一个1232和一个我的项目上、这两个项目都工作正常。 他具有相同的 CCS 编译器(7.4.0.00015)、使用相同的编译器版本、XDC 工具版本(3.32.0.06)和 TI-RTOS 版本(2.16.00.08)、因此我不知道有何区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我理解正确、您至少有两个无法连接的 EK-TM4C1294XL 电路板。 您至少有一个 EK-TM4C123GXL 电路板工作正常。 您是否在不工作的电路板上尝试过解锁程序? 在 CCS 中、它位于 Tools -> On-Chip Flash 下。 这是该窗口底部附近的最后一项操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 我没有尝试过、但 CCS 昨天晚些时候突然开始连接到两个板。 一个电路板随附跳线设置、用于从 Booster Pack 获取电源、但另一个电路板则设置为从 ICDI 获取电源。 这是我唯一能够识别的东西、因此他们无法连接的原因仍然未知。