This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:有缺陷的电路板。

Guru**** 2593350 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/681109/ek-tm4c123gxl-defective-boards

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我刚刚订购了5个 EK-TM4C123GXL。 TI store 的产品。 我将第一个插入 USB 端口、它甚至一点也不亮。 我尝试了另一个 USB 端口、得到的结果与它不加电的结果相同。另外两个板。 我使用 Keil 对它们进行了一次编程、该编程使用的是与其他电路板一起使用的工作软件。 编程第一次运行良好、但 第二次尝试对它们进行编程时失败。 ,我得到了“无法初始化目标设备”,我尝试使用 LM 闪存编程器擦除闪存。 构建1613、完全不幸运。 我可以将这些电路板发回进行更换吗?

谢谢你

哈尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有2个微型 USB 端口可为开发套件供电。 滑动开关在两者之间进行选择。 我不确定是否对电路板进行了编程、以实现开箱即用的功能。 您在插入 PC 设备管理器时是否看到任何内容? 即使没有驱动程序、也会出现一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾听到您有问题。 TI store 退货和退款政策发布在此处:
    www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在使用开关右侧的 USB 端口、它位于开关和调试器芯片之间的顶部。 我不使用 PD0、PD1、PB6和 PB7。 我不知道 TI 为什么要放置 R9和 R10电阻器、我发现每次使用这4个引脚时都必须移除这两个电阻器有点烦人。
    不、我的第4块板做了同样的事情。 我在软件中更改的唯一内容是端口 C 初始化、我仅使用引脚4至引脚7。 您是否看到我初始化端口 C 的方式有任何问题:

    void PortC_Init (void){

    volatile unsigned long delay;
    SYSCTL_RCGC2_R |= 0x04; // 1)激活端口 C
    延迟= SYSCTL_RCGC2_R; //留出时间让时钟稳定
    GPIO_PORTC_LOCK_R = 0x4C4F434B;// 2)要解锁 GPIO 端口 D、C nd F 写入该值0x4C4F434B;// 2)无需解锁 PB7-0
    GPIO_PORTC_CR_R |= 0xF0; //允许对 PC4-7进行更改其它内容在电路板上使用 JTAG
    GPIO_PORTC_AMSEL_R =0x00;
    GPIO_PORTC_PCTL_R =0x00;
    GPIO_PORTC_AFSEL_R =0x00;
    GPIO_PORTC_DIR_R |= 0xF0; //输出 PC4-PC7
    GPIO_PORTC_DEN_R |= 0xF0;



    谢谢你
    哈尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我是否理解您的退货政策、该政策提到:"对于购买的 IC、保修期为自发货之日起三年。 "并提及"购买的 IC 不支持退款。"。 这意味着如果我将它们发回、TI 将对它们进行交换、修复或完全不进行任何操作。 我知道电路板的价格一点也不贵、但是看到4块电路板这么快就会出来、这真的很烦人、实际上其中一块电路板开箱即用、根本就没有加电。 我要说的另一点是、LM 闪存编程器、我发现一旦 Keil 无法对电路板进行编程、LM 闪存编程器就无法提供任何帮助。 我希望 LM 闪存编程器能够强制擦除电路板并以更成功的方式将其复位到出厂状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EK-TM4C123GXL 属于"对于工具、EVM 或开发套件、自发货之日起、保修期为90天"。 Code Composer Studio 和 UnifFlash 现在都支持在 EK-TM4C123GXL 上解锁 TM4C123G 器件。 这些是比 LM 闪存编程器更新的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    在哪里可以找到要与 UniFlash 一起使用的 EK-tm4c123gxl 的闪存映像。

    谢谢、
    哈尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海报的"疼痛"(有些)感觉-但并非(完全)无愧!   让我们都希望、 "所有五个 LPad 都可以恢复!"

    具有"五分五"的 LPad -"DOA"(货到即损)在统计上是 (不可能!)   因此(部分)必须注意(赦免)"海报的处理和/或编程"。

    和 Voila ----"犯罪现场、谋杀武器 和追踪血液证据"----所有,"跳出"----降落在( 杀人侦探)的脚下 Crüe!

    第一个-在这里介绍-"血腥犯罪场景:"  

    void PortC_Init (void){  

    volatile unsigned long delay;
    SYSCTL_RCGC2_R |= 0x04;// 1)激活端口 C
    延迟= SYSCTL_RCGC2_R;//允许时钟稳定的时间
    GPIO_PORTC_LOCK_R = 0x4C4F434B;// 2)要解锁 GPIO 端口 D、C nd F 写入该值0x4C4F434B;// 2)无需解锁 PB7-0
    GPIO_PORTC_CR_R |= 0xF0;//允许对 PC4-7进行更改其他设置在电路板上使用 JTAG
    GPIO_PORTC_AMSEL_R =0x00;  
    GPIO_PORTC_PCTL_R =0x00;  
    GPIO_PORTC_AFSEL_R =0x00;  
    GPIO_PORTC_DIR_= 0xF0;//输出 PC4-PC7
    GPIO_PORTC_DEN_R |= 0xF0;  

    现在-- --"谋杀武器:"

    GPIO_PORTC_PCTL_R = 0x00;     请注意用来代替更安全"|="的"血腥刀"("="(赋值))
    GPIO_PORTC_AFSEL_R =
    0x00;

    最后-"Trace Evidence:"    请注意、"GPIOPCTL 和 GPIOAFSEL"都已通过海报清除!    下图(证据)显示两个寄存器(与 PC0-PC3相关)必须为"1"。

    也许这是另一种情况---- 在这种情况下,"DRM"要求的"非凡努力"...  是否有"在"(另一个)海报中完成?     ("GPIODEN"为"未知"-因为其"更新"为"安全"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我刚刚订购了5 个 EK-TM4C123GXL。 ...我可以将这些电路板发回进行更换吗?"

    如果一个或两个板出现故障、则表示运气不佳;

    如果五块电路板出现故障、您/您的代码就是坏运气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Danny F"]如果  五块板出现故障,您/您的代码就是坏运气。

    不是最后的!   "失败数字"(即"人口百分比")(如上所述)提供了一个(远远)更好的衡量标准。

    由于(之前)已识别出"故障的仪器/方法"(多个错误的关键寄存器设置)-其"动机/原因"(使用"容易出错的 DRM ")-"无电容"写入显示出(大部分)优缺点...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob 提供的所有帮助。 我能够擦除闪存、由于某种原因、我无法使用 Uniflash 解锁电路板、我必须首先使用 LM 闪存编程器解锁它、然后使用 Uniflash 擦除它。 使用 LM、我只能解锁但不能擦除、使用 Uniflash、我能够擦除但不能解锁。 我做了些什么事情、还是发生了什么?

    再次感谢你
    哈尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我认为是端口 C 初始化导致了问题。 但是、我仍然有一个完全不加电的板。 我不会担心一个板。

    再次感谢你。
    哈尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您-请尝试"电路板恢复方法"并耐心等待-您必须严格遵守(全部)"恢复说明"! (在恢复过程中、按住复位开关-(假设可用)显示为必填项。)

    您在输入"MCU 恢复"时使用论坛搜索框(本页顶部)应该会生成许多"指导帖子..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我同意。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1做得很好。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Bob。 如上所述,必须考虑到"DRM"的"心智数"方面,并提供"柜台内"。 对于 DRM 所声称的(始终)但从未记录的"学习增强"(以泰式)。

    还应注意的是、"API 用户不会因此而受到任何阻碍"-在他们的"API 函数汇编"中查看正在使用的"密钥寄存器"-这进一步削弱了 DRM 的"类似于幻影的"值...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hani、您好!

    快速检查一个未加电的电路板:开关是否设置为正确调试? 否则、插入顶部 USB 端口时、电源 LED 不会亮起。