This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:器件的生命周期/发展蓝图

Guru**** 2573775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/680476/rm48l952-lifecyle-roadmap-of-the-device

器件型号:RM48L952

RM48L952DZWT 器件符合我们新设计的所有要求。 我们必须为我们的产品提供长期支持。
请告诉我们 TI 计划的此器件生命周期/发展蓝图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikantan、您好!

    我们将 提供此器件并在客户需要时提供技术支持。 RM48是速度为220MHz 的 Cortex-R4内核。 Cortex-R5器件(RM57x 和 TMS570LC4x)也可用。 Hercules (RMxx 和 TMS570)发展蓝图将作为 Sitara 平台的一部分进行开发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生、您好!

               感谢你的答复。

    您知道、客户总是更喜欢确认产品的使用寿命。 我希望有确切的可用期。

    您的回复未对器件可用性做出任何承诺 、我们很难做出选择。 请与我们分享更多详细信息、如发布日期、器件 可用时间等

    谢谢、此致、

    Manikantan