This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:PinMux 何时支持用户定义的信号名称?

Guru**** 2561270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679020/tm4c129xnczad-when-will-pinmux-support-user-defined-names-for-signals

器件型号:TM4C129XNCZAD

我在论坛上进行了搜索、几年来、用户一直在问 PinMux 实用程序允许用户为每个引脚输入自定义名称/注释。 这似乎是工具中仍然缺少的关键功能。 如果 没有这种能力、会给硬件设计人员带来很多额外的工作、并且如果引脚分配发生变化、则会大大增加文档错误的几率。 由于.pinmux 字段只是一个 JSON 文件、为什么 PinMux 不允许输入一个定制名称、该名称被复制到引脚的 JSON 结构?

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave Hohl 说:
    因为.pinmux 字段 只是一个 JSON 文件

      当       客户、老板、(甚至)妻子/受尊敬的 GF ...  将请求的任务描述为" 简单 还是 仅?"

    魔鬼会"细小细节"( 我们被告知) 、而(看起来) "简单" (从说- 50、000英尺)-可能会揭示(意外)复杂性-(实际上)何时尝试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

    也许我在写最后一句话时,让我的沮丧情绪有点失感。 您正确的是、此类挑衅言论通常会在接收端造成防御性

    另一方面、作为软件工程师、我们非常了解实现目标所需的条件。 在这种情况下、需要的是:

    1) 1) UI 中的附加字段、用于输入字符串。

    2) 2)让程序将该字符串保存到 JSON 文件中。

    3) 3)将该字符串包含在生成的 CSV 文件中的列中。

    4) 4)将该字符串包含在生成的.c 文件中的注释中。

    要说服我,“细小细节”使这项功能在几年里无法添加。 其他供应商(例如 ST Micro 的 CubeMX 计划)已经提供了更强大的功能、因此这就不像需要在这里解决一些新的技术难题一样。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好朋友 Dave、(如果我很大胆的话)

    [引用用户="Dave Hohl"]也许我允许我的沮丧泄露了一点[/引用]

    "位?"   里约祖父-剧烈/深入流动-就在德克萨斯州麦科文的南部-是否被称为"位?"   裂纹、千禧一代的员工-现在 (痛苦)"水记录 stillettos"希望我 修理/更换...  

    有很好的争论-如果我可以的话-只是(也许)您的"清晰和深入的演示"-可以、在这里的下面"设置一个火焰"(或短暂闪烁)-付出了这样的努力...  (他们成功地杀死了"类似"。)

    我的公司也采用180MHz + Cortex M4和(更快) M7 -因此我们知道 "立方体"-尽管(许多)发现它的"膨胀"远不理想... 从 "被扼杀" 的"一个也只有一个"中了解你的"逃脱"是"好的"-这是一个巨大的、"失去 高度建设性的意识!" 遗憾...   (希望您也能使用"J-Link"!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CB1、

    希望我们都是这个论坛的朋友! 是的、我确实使用了 J-Link。

    此致、

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    友谊将会扩大-地毯变干(来自 Dave 的"泄漏")-脚跟"恢复其力量/形状..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    感谢您的反馈、很抱歉延迟回复此请求。

    这是我们已登录跟踪系统的有效功能请求。 但是、目前我们无法承诺何时执行该操作。