请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 将 SSICR1 (SSI 控制1)寄存器的 EOT 位置位、将 SSIIM (SSI 中断屏蔽)寄存器的 TXIM 位置位、即可启用 SPI EOT (发送结束)中断、从而启用发送 FIFO 中断。
EOT 中断实际上是被触发的(在 Freescale SPI 模式下、每个发送的字都会被触发)、但它不会在 SSIRIS (SSI 原始中断状态)寄存器中产生 TXRIS 标志。
这是硬件故障吗?!