This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:FEE 内存写入

Guru**** 2562730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/680739/ccs-tms570ls0714-fee-memory-write

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

尝试将二进制文件写入 FEE 内存块中的内存时、我遇到以下错误、我正在使用 CCS v6.2和 HALCoGen 04.05.02、器件为 TMS570LS0714:

CortexR4:文件加载程序:存储器写入失败:闪存算法在闪存编程期间返回一个错误。 注意:自动 ECC 生成已打开、请确保数据段在链接器文件中对齐了64位内存;同样、请在片上闪存设置中关闭自动 ECC 生成
CortexR4:GEL:文件:C:/Users/lusbyb/Desktop/wigwag_example.bin:加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    费用是7号银行、非常小。 如果您真的想将一小段代码编程到 FEE 中、则需要修改 cmd 文件以将项目加载到 FEE 中。

    例如:

    存储器

    引导程序(X):origin=0x00000000 length=0x00000020
    FLASH0 (RX):origin=0x00000020 length=0x000BFFE0
    堆栈(RW):origin=0x08000000 length=0x00001500
    RAM (RW):origin=0x08001500 length=0x0001EB00
    费用 (RW):origin=0xF0200000 length=0x00004000

    /*用户代码开始(2)*/
    /*用户代码结束*/


    /*用户代码开始(3)*/
    /*用户代码结束*/

    /*------------------ *
    /*段配置 *

    部分

    .intvecs:{}>向量
    /*.text:{}> FLASH0
    .const:{}>FLASH0
    .cinit:{}> FLASH0
    .pinit:{}> FLASH0 */
    .text:{}> FEE
    .const:{}> FEE
    .cinit:{}>费用
    .pinit:{}>费用
    .bss :{}> RAM
    .data :{}> RAM
    .sysmem:{}>RAM