This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:上电复位和断电的 VCCAD 序列

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/681062/tms570ls0432-vccad-sequence-for-power-on-reset-and-power-down

器件型号:TMS570LS0432

你(们)好

 

6.2.3.1 nPORRST 电气和时序要求中没有 VCCAD 序列(SPNS186B),

注意、没有对 VCCAD 的要求、我们可以随时提供电压?

您是否有任何建议的 VCCAD 序列?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、您好!

    VCCAD 没有特殊的时序要求。 我建议将 VCCIO 用于 VCCAD。