This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/680568/ccs-tm4c123gh6pm-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我调试项目时、我收到以下错误: 初始化仿真器时出错:找不到 USB FET。 我的 CCS 版本是 v7、我使用套件 Tiva C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这是因为您选择了 MSP430 USB FET 仿真器作为您选择的仿真工具、该工具不适用于 TM4C LaunchPad。 来自自定义项目? 如果是、请参考我们的 TivaWare 示例项目、了解如何正确设置 LaunchPad 的仿真配置。