主题中讨论的其他器件:LM94022、 EK-TM4C1294XL、 TM4C123、
将 PWM0 Gen1配置为 ADC 触发源(触发器加载/零)计数无法触发 ADC1 - SS1、SS2、SS3、但 PWM0 GEN0会 触发全部三个序列发生器。
其次、配置 ADC1 SS1、SS2、SS3触发源 (ADCTriggerProcessor )对通道 nsh 似乎具有随机奇数效应、导致采样模拟计数值莫名快速增加、然后在下一个周期减少回预期值。 ADCTriggerProcessor 调用 触发 SS1、SS2、SS3样本启动的轮询间隔10ms-1秒 对减少随机模拟跳数没有影响。
用于从 ADC1序列发生 器触发采样的 ADCTriggerProcessor 在 ADCTriggerProcessor 模式下似乎具有不可控制的勘误表#09。 ADC1触发源 SS1-SS3设置 MCU 温度传感器 SS3的 PWM_GEN0停止计数跳频以及为 PWM_GEN0配置的其他 SSN。 然而 、ADC1仍然不响应被配置为 Tivaware 触发源的 PWM_Gen1。 模拟采样跳跃(AKA 跳计数)条件仅在 PWM0外设 正在执行 任何 ADC0序列发生器的 PWM0触发器计数加载触发器时发生。