This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关使用 TM4C123GH6PM 微控制器的 USB 散装示例的说明。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679587/regarding-usb-bulk-example-using-tm4c123gh6pm-microcontroller

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXL

大家好、我在使用 TM4C123GH6PM 进行 USB 批量传输实验时遇到了一个问题。

我无法在 TI 网站上找到 USB 批量传输软件。 在哪里可以找到 USB 示例软件???

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji

    我们的 TivaWare 软件包作为 USB 大容量器件示例、位于:[INSTALL Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl\USB_dev_bulk

    如果 您还没有 TivaWare、可从 http://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,先生,但是我想用 USB 显示器窗口来查看输出,所以我找不到 SIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaji

    我们的 USB_BULK_example 工具可能是您需要的工具、它位于:[INSTALL Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\tools\USB_BULK_example