This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件 TM4E129BNCZAD 的编程规格

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679528/the-programming-spec-of-the-device-tm4e129bnczad

主题中讨论的其他器件:TM4E129BNCZAD

我想‘器件的编程功能。 您知道如何获取此器件的数据表吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件不是目录/公开提供的器件、如果没有允许访问它们的 NDA 协议、则不会共享数据表。 如果您认为自己有权使用、请联系您当地的 TI 现场销售团队、他们可以帮助您获取该器件的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我是 DATAIO 的算法工程师。 我认为我们的公司已经签订了 NDA。 我可以联系谁来获取它?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定、我是否有一个分配给您的销售团队负责您所说的内容、但我没有在我有权查看的内容中看到任何记录、因此我不知道在 TI 与谁联系。 您需要与贵公司的其他人交谈、并了解他们可以在 TI 内部联系的人员。 如果签署了 NDA、那么我想您的法律团队中至少有人会知道他们参与了该过程。 很抱歉、我没有更多帮助...