This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:TM4123GH6PM

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/680418/compiler-tm4c123gh6pm-tm4123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

我需要使用 Tiva C 系列上的 EEPROM 的基于密码的门锁系统的代码... 但如果您有的话,我不能提供准确的代码。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Afia、

    这是因为我们没有这样的特定示例、所以您需要获取我们的常规外设示例并将其编入您自己的解决方案中。 我们不会、不能也不会在阳光下为每个可能的应用提供代码、我们的客户应该利用我们的示例代码来演示如何使用每个外设然后构建自己的系统、如果它们遇到了挑战、 他们可以询问如何克服这些问题。 因此、如果您遇到 EEPROM 问题、请返回询问有关该问题的具体问题。

    我们的外设示例代码全部包含在 TivaWare 包中: http://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    此外、我们还有一个稍微使用 EEPROM 的 TI 参考设计、您可能会发现它对 EEPROM 代码有所帮助: http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XS2E

    祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法编写代码。 我迫切需要这个。 嗯、您能告诉我、Tiva 内有任何内部 EEPROM 吗? 或者我们是否需要将其连接到外部?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asifa:

    您可能需要支付设计公司的费用来为您编写代码、那么我们无法为您编写代码。 抱歉、这就是它的具体情况。

    如有需要、您可以在此处找到设计公司: http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/searchcatalog.tsp

    [引述 USER="Asifa Rafiq"]您能不能告诉我 Tiva 内是否有任何内部 EEPROM?[/QUERPES]

    器件数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c123gh6pm.pdf

    第8.2.4节 EEPROM

    TM4C123GH6PM 微控制器包含一个具有以下特性的 EEPROM:

    ■2K 字节的存储器、可作为512个32位字进行访问

    ■32个块、每个块16个字(64字节)

    功能列表更长、但这应能解答您的问题。

    如有此类问题、请阅读数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、如果您迫切需要开始学习快速编写代码、

    乞讨不是一种策略。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Asifa Rafiq">我无法编写代码。 我迫切需要它。[/引述]

    还有,这种不幸(有什么事情)—— 与这里的事情有什么关系吗?   相反,你是否" 致力于一个目标",然后 "未能运用自己,作出适当的努力?"   (您的长期 (已知和同意)期限-即将到来?")    

    这种 "承诺"、然后是(缺失) 正确的"应用"、是否证明了您的"真正"问题?

    您的问题的性质表明、您没有花太多( 或许是任何努力)来查看 MCU 手册。   EEPROM 的位置应在5分钟内确定-您是否"付出了这么简单的努力"。   因此,在这里的人 "想" 提供协助是否合理? 这是一个重要的教训-不是吗?

    "回避"(在这里看来很可能)似乎是您的主要问题。   这是您当前 "紧急性"的主要(或许唯一)原因。     "回避"的后果往往很严重----现在(痛苦地)得到证实。   如果您可以"学习并纠正这  一完全"自我创造"的灾难、这可能是您的"最佳且唯一"课程、而不是全部糟糕。"

    如果"其他事实" -这里不是证据-(有些)证明您"缺乏专注的努力"-您应该尽快 向您的讲师或上司"波兰并展示这些事实"!

    没有人"想让你感到痛苦"——但你的"行动/偏离"却造成了这种情况——难道不是吗?   虽然不愉快-有时这些灾难是最强大的动力- 但这可能是 现在可以"希望"的最佳动力。   你必须(更好)意识到... (两者)...  操作 ...  不采取行动. 会 产生"后果" -并且  会产生巨大的"支付代价"。