This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L730:闪存 ECC 计算

Guru**** 2826655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/680360/rm48l730-flash-ecc-calculation

器件型号:RM48L730

您好!

我想使用我自己的脚本计算闪存 F021的 ECC:

根据 SPNU503 :“每个 ECC[x]位代表同一行中用 x 标记的所有数据位的异或运算,对于奇偶校验,XOR 为行的异或结果加1。 对于偶校验,直接使用行的异或结果。"

使用  SPNA126中给出的示例,我得到的结果并不相同

 

数据:0x954f6d2f2992a9b6     my_ECC:0x52   SPNA126_ECC:0xAA
数据:0x2f92b288d3e1a7bd    my_ECC:0x25   SPNA126_ECC:0xDD
数据:0x5d80c176a04cfed0    my_ECC:0xf9    SPNA126_ECC:0x01

数据:0x0000000000000000    my_ECC:0x0c

 

您能否提供 ECC 函数的算法?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ratid、

    您的 ECC 计算不包括地址、因此在计算中包含左64位(0xD1B4D1B4_2E4B2E4B)。 我在没有地址的情况下检查了0x954F6D2F_2992A9B6的0xAA 是否正确。