This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:TMS570 MCAL EB tresos 配置问题。

Guru**** 2560780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/680333/tms570ls0714-tms570-mcal-eb-tresos-configuration-question

器件型号:TMS570LS0714

你好,香榭丽舍

从 Dio 常规窗口上方,我是否知道  GioAPort 的 DioPortId 为什么是12406?  说明如何配置此值的任何材料?  

对于 上述 DioChannelGroup 窗口,我是否知道 DioChannelGroupId、DiportMask、DIoPortOffset?如何配置这些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Huihuang、

    DioPortID 是 DIO 端口的数字标识符。 并非所有 MCU 端口都可用于 DIO、因此所有 ID 列表中可能存在"间隙"。 此值将分配给 DIO 端口符号名称。 ID 由工具生成、但您可以手动更改。 每个 DioPort (DioAPort、N2Het1Port 等)的 ID 都是唯一的。 ID 的有效范围为0x0~0xFFFFFFFF。

    DioChannelGroup:通道组代表由逻辑组表示的多个相邻 DIO 通道。 通道应由同一端口中的相邻位组成。

    DioPortMask:定义通道组的位置。 在您列出的示例中、PortAChennlGrp1包含 GIOA[3:2]、PortAChannelGrp2包含 GIOA[1:0]。

    DioPortOffset:端口上通道组的位置、从 LSB 计数。 此值可从 DioPortMask 派生。 在您列出的示例中、PortAChennlGrp1的偏移量为2、PortAChannelGrp2的偏移量为0