This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:I2C 输入电压阈值规格

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679497/tm4c1292ncpdt-i2c-input-voltage-threshold-specification

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

 

在项目中、我们使用 TM4C1292NCPDTI3控制器。 我们找不到用于 I2C 总线电压阈值的专用部分。

 

请阐明 I2C 总线的输入阈值电压。

此致、

Shahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shahul、

    I2C 总线的输入电压规格被定义为整个 GPIO 特性的一部分、就电压而言、没有一个特定的 I2C 规格偏离标准 GPIO 规格。 请查看器件数据表第27.3.2节中的建议 GPIO 运行特性、以获取有关容差的详细信息。 您需要重点了解快速 GPIO 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的信息。

    此致、

    Shahul