This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:字体资源问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679900/tm4c123gh6pge-font-resource-question

器件型号:TM4C123GH6PGE

大家好、我看到了 grlib 附带的以下字体资源:

-fontcm12.c  

- fontcmss18.c

- fontcmss48.c

- fontcmtt20.c

但是、当我显示文本时、我正在寻找大约比 fontcmtt20大20%的字体、是否有这样的字体可用? 是否还有其他字体资源可用? 如果可能、我想测试一下它们、看看是否有更好的选择。

非常感谢!

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感受您的痛苦-这种"字体问题吸引力"-和实用性-也被其他人注意到。
    大多数字体都需要购买"许可证"(以一定的成本购买)-该供应商使用的字体避免了这种成本-(也许)不注册(赦免)极具吸引力。

    在该供应商(创建 MCU 公司(LMI))收购之前、开发出了一种字体、(可能)证明"更符合您的喜好"。 (由于其多个(扩展的数量)字体大小。) 这种字体是雄心勃勃的"CNC 项目"的一部分、该项目需要两个 ARM MCU、并通过"单图形显示"报告和指导 CNC 操作。

    我的小型技术公司(某些)参与了 LMI (该项目的开发)、而(不确定)如果您无法满足您的"字体要求"、我们(可能)可以提供帮助。 (我不是百分百肯定的、时间已经过去了、建议您将其视为"储备"。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    [Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\grlib\fonts 包含 grlib 提供的字体的全部范围(根据我对文件编号的不科学计数、该字体大约为~75个不同的选择、包括 fontcmtt22、fontcmtt24、fontcmtt26等)。 我认为您将能够在该选项中找到所需的内容、但我尚未亲自测试字体大小、因此我无法真正指出符合您标准的特定字体大小。 此外、如果您的用例中没有任何一种字体起作用、则您唯一的选择是搜索是否有任何社区成员共享了其他字体、因为我们没有计划添加到我们已经提供的大量字体中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1一如既往地感谢您的投入和帮助!

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralph、感谢您的建议、我现在确实看到了它们、并将对它们进行测试以找到更合适的字体。 顺便说一下、我在 NXP 和 Keil 等不同社区提出了问题、TI 社区是目前为止最好、最有帮助的社区、感谢你们、请继续努力!

    此致、
    Richard