This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:外部时钟的时钟检测、此时钟被延迟启用

Guru**** 2579765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/679057/rm48l952-clock-detection-for-external-clock-which-is-enabled-late

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:LMK03318

你(们)好

我使用 lmk03318作为时钟源、但该时钟源在上电时向 CPU 输出时钟似乎很慢。

 上电后、CPU 检测振荡器故障并将时钟源更改为内部时钟(HF LPO)。

是否可以在加电时延迟时钟检测?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sato:

    我们可以启用和禁用时钟检测、但无法延迟检测。 时钟稳定后、您可以切换回振荡器时钟。 14.4.3 (TRM 第523页)中列出了该程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。 您是说我可以在外部时钟稳定之前禁用时钟检测吗?
    时钟检测默认启用或通过复位启用。

    谢谢你。